브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Unable to add data log viewer to a Vista diagram

Issue
When attempting to add additional data log viewers to a Vista diagram, the diagram will not save.

Product Line
Power Monitoring Expert 8.1

Environment
Vista

Cause
The diagram has reached the maximum number of data log viewer objects allowed.  This limit is 60 data log viewer objects per diagram.

Resolution
1.)Apply hotfix available at FA293828 that increases the limit from 60 to 100 data log viewer objects per diagram.

2.) Install service pack 2 to bring the system up to PME 8.2

3.) Upgrade to PME 9.0. Please contact Technical Support for purchasing options.