브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do I change the color of an image from the toolchest in Vijeo Designer?
Issue:
Looking for a way to change the colors of an image from the Toolchest of Vijeo Designer.

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
The images from the Toolchest are static and cannot be modified within Vijeo Designer. However, you could copy the image to a JPG or PNG file and modify it in a Graphical Editor like Adobe Photoshop or MS Paint.