브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What software is used to program Magelis HMIGXU series ?

Article available in these languages: 스페인어

Issue:
Looking to re-program a Magelis HMIGXU that came as part of a machine purchased from a company in China.

Product Line:
Vijeo Designer Basic, HMIGXU

Resolution:
Vijeo Designer Basic V1.0 or higher is used to program the Magelis HMIGXU series. This software is not sold nor supported in the North American market.

NOTE: None of the versions of Vijeo Designer do not support HMIGXU series today.