브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Are Power Monitoring Expert 8.0 licenses compatible with 8.1 and 8.2?
Issue
Upgrade from Power Monitoring Expert 8.0 to 8.1/8.2

Product Line
Power Monitoring Expert (PME) 8.x

Resolution
PME 8.0, PME 8.1 and PME 8.2 use the same licenses.