브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What are the different ethernet racks available in M580 range ?
Issue:
What are the different ethernet racks available in M580 range ?

Product Line:
M580

Environment:
EcoStruxure Control Expert
Unity Pro

Resolution:
M580 Ethernet racks have all the features of the X Bus racks with the addition of an Ethernet communication bus across the backplane.​

M580 Ethernet racks

All Ethernet racks are available in standard or industrially hardened versions. A hardened version has the letter H appended to the reference.