브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the GT500-480 Door Switch?
Issue:
A customer would like to know the part number and specifications for the GT500-480 door switch.

Product Line:
GT500-480, GT500-600

Environment:
Installations that utilize the GT500 series inverter

Cause:
A product description and confirmation of part number is required when creating a case for a parts order.

Resolution:
The APC Part Number is 531-2017-01.
The specifications can be found below in the attachment.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
062-2017-01_SE.pdf [1.63 MB]