브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What type of MIB file Sepam SNMP implementation utilizes?
Sepam SNMP implementation utilizes the industry standard MIB2 which provides information about the ACE850 communication module. ACE module only supports MIB2 because the information it provides is pretty basic which is why it does not require any MIB file. Please see the attachment for the list of information being provided.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Sepam SNMP Configuration.pdf [65.5 KB]