브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Will the displacement power factor on the ATV630 drive be better than the ATV61/ATV71 drives?
Issue:
Is the displacement power factor ratings on the ATV630 drive better than the ATV61/ATV71 drives?

Product Line:
ATV630

Environment:
All

Cause:
Is the power factor more efficient than an ATV 61 and ATV71 drive?

Resolution:
The displacement power factor for the ATV630 is similar to the ATV61.
See attachment for the current ATV630 and ATV930 displacement power factor ratings.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Altivar Process DPF-PF_IE03draft.pdf-customer-inquiry.pdf [118.02 KB]