브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the Modicon M241 support Ethernet/IP as a scanner device?
Issue:
Does the Modicon M241 support Ethernet/IP as a scanner device?

Product Line:
Modicon M241 PLC, SoMachine / EcoStruxure Machine Expert software

Environment:
PLC Communication Ethernet Protocol

Resolution:
Only the TM241CE24x or TM241CE40x controllers will support Ethernet/IP (EIP) as a TCP scanner.
This requires SoMachine v4.2 configuration software or higher, or EcoStruxure Machine Expert software (all versions).