브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to I read and write the M580 SD card ?


There are  several function blocks common to both M340 and M580 which allow you to read,write and store process values.
There is sample documentation showing how these function blocks would be deployed. There is also an LD section attached with a Word document showing the logic.
The LD section was created using Control Expert (formerly Unity Pro)


R-122018




슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Read_Write_SD.pdf [615.2 KB]