브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
is it possible to find XACF sleeves as spare parts
The protective cable sleeves of both diameters are available through XACB accessories:
Dia 10...22mm for XACF0011: XACB960
Dia 22...35mm for XACF0051: XACB965
Note that if the customer want to change the support (in zamac) and the metallic hook, he should order XACB966 for XACF0051 but has to modify the support to fit with XACF