브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where can I get a copy of the installation manual for the Altivar 930 and Altivar 950 Process Drive?
Issue:
ATV930/ATV950 Installation Manual request

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV930, ATV950)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
Need to get more detailed information on:
Basic Drive Installation
Wiring Diagram
Drive Mounting
Drive Wiring
Dimensions
Temperature Conditions
Altitude Conditions
Derivative Curves
Power or Heat Dissipation
Operation on an IT or Corner Grounded System
Power and Control Terminals

Resolution:
ATV930, ATV950 Installation Manual
http://www.altivardrives.com