브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can't I load an application to an XBTGK2330 via an SD card?
If you get this error while updating the application with an SD card on a Magelis XBTGK2330:
“Upgrading BSP – the auto-installer has detected an error; your application might not function correctly. Make sure target type is correct”.

For the XBTGK2330 with DOM after 1523 you must use Vijeo Designer V6.2 SP3.1 or higher on the initial download