브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: How do I customize the display on the Altivar Process Drive?

Article available in these languages: 핀란드어

Issue:
How do I adjust/customize the main display on the Altivar Process Drive?

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive​

Resolution:



To adjust parameters on the top of the screen
- [My preferences] [Customization] [Param. Bar Select]

A
To adjust parameters in the middle of the startup screen
- [My preferences] [Customization] [Display Screen Type] [MPC]
C
B