브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ATV630- How do you set up the run command on DI1?
Issue:
ATV630 set up the run command on DI1.

Product Line:
ATV630

Environment:
2-wire control

Cause:
n/a

Resolution:
Suggest to go to menu 5.5 and set 2-wire control to 2-wire and set 2-wire type to Level.  This will automatically assign DI1 to run forward.