브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
At what temperature range can operate Schneider Electric servo motors?
BSH and BMH motors can work in temperature range -20°C to 40°C (more with derating). SH motors operation temperature is +5°C to 40°C (more with derating). The reason are mechanical tolerancies in bearings and the grease that does not work at low temperatures.

Schneider Electric servo motors? | 슈나이더 일렉트릭 Korea