브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ATV320 Why can't I assign the logic inputs in the I/O menu?
Issue:
ATV320 Unable to change the logic inputs in the I/O menu.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Programming logic inputs

Resolution:
You can not assign a function to the logic inputs in I/O menu.
Those are  read only parameters.
You must assign a logic input to the function you need.
Example, If you want to assign freewheel stop to LI2, you would need to go to CONF / FULL / FUN / STT, then go to NST and assign LI2 to NST.