브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to Search for and Open Unity Pro Sections using the Cross Reference Window?

Issue
How to Search for and Open Unity Pro Sections using the Cross Reference Window?

Product Line
Unity Pro , Control Expert

Resolution
Create a Unity Pro Variable (EBOOL or BOOL) with the same name as the Section and apply the Variable to the Section as the execution Control Variable.  Set the Initial Value of the Variable to True so the Section executes.

cross reference