브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do I set a bit when we press the ACKAll button an Alarm Summary in Vijeo Designer Runtime?
Issue:
How do I set a bit when we press the ACKAll button an Alarm Summary in Vijeo Designer Runtime?

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
To set a bit when pressing the ACKAll button on an alarm summary requires you to draw an invisble switch over the existing ACKAll button.

The invisible switch should have the following operations defined:
1) Alarms & Events --> AckAll on your AlarmSummary
2) Bit -> Set on your BOOLEAN Variable.