브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the Controller Inside Card for the ATV61/71 Drives?
Issue:
Part Number for the Controller Inside Card for the ATV61/71

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All serial numbers for ATV61/71

Cause:
N/A

Resolution:
The part number is VW3A3501. See attachment for a picture of the Controller Inside Card. This is a blank, programmable card. It does not come pre-programmed.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Controller Inside card.png [235.19 KB]