브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
ATV212- customer wants to monitor the fan so it will set an alarm in their Modbus register to let them know the fan is not running, before the drive faults
Issue:
Set Alarm for Modbus Register.

Product Line:
ATV212

Environment:
Modbus

Cause:
n/a

Resolution:
There is a Flashing L in the drive. This is to let you know you are getting close to a overheating fault. You can monitor this parameter ( FC91- register 64,657, bit 3 is the motor overload alarm).