브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where to find the weighing module PMESWT0100 DTM?

Article available in these languages: 스페인어

Issue
I need to add the PMESWT0100 to my application but can not find it in the list of available DTMs.
Where to find the weighing module PMESWT0100 DTM?

Product Line

M580
X80

Environment
EcoStruxure Control Expert


Resolution

The weighing module PMESWT0100 DTM can be found on

  1. Control Expert installation

PME