브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can you program the ATV320 drives' STO safety inputs from the keypad or HMI?
Issue:
ATV320 program the STO safety inputs from the keypad or HMI.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
Wants to know if you can program the STO safety inputs with the local keypad or remote HMI?

Resolution:
The ATV320 drives' STO functions can only be configured using the Somove software.