브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the ATV630/930 motor overload trip class?
Issue:
ATV630/930 motor overload trip class

Product Line:
Altivar ATV630 ATV930

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
When programmed properly, the drives provide Class 10 motor overload protection.