브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Do we have a Connexium offer for fiber distances greater than 32 kilometers?
Issue
Is there a Connexium offer for fiber distances greater than 32 kilometers?


Product Line
Connexium TCSESM103F2LG0
SFP TCSEAAF1LFH00

Environment
Windows 10


Resolution
The Connexium TCSESM103F2LG0 switches and TCSEAAF1LFH00 Gigabit fiber SFP's can be used.  These will support a distance of 24 to 72 Kilometers.

See attached documents for further information.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ConnexiumLongHaul.pdf [472.06 KB]