브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the ATV320's max frequency?

Article available in these languages: Czech

Issue:
Needs to know the ATV320's max frequency.

Product Line:
Altivar 320, ATV320

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
The maximum frequency can be assigned to the tFr parameter in the drive's program, and tFr is adjustable between 10Hz and 599Hz.