브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What does PWS mean on the Process Drive display?
Issue:
Customer cannot get their Process Drive to run.  Top line of the display reads status PWS.

Product line:
Altivar Process, ATV630, ATV930

Environment:
All

Cause:
SoMove connection

Resolution:
PWS indicates the drive Start/Stop is controlled by the SoMove software.  Commands to run from the external terminals or the keypad will not be taken into account.  The drive will still follow external analog signal.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
PWS Capture.JPG.jpg [12.57 KB]