브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How do I prevent an ATV630 from running in reverse?
Issue:
How do I prevent an ATV630 series process drive from running in reverse?

Product Line:
ATV630 series

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Information difficult to find in user manual.

Resolution:
Under menu 5, Complete settings, navigate to sub menu 5.5, Command and Reference.  Locate the Reverse Disable parameter and set it to Yes.