브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the part number for the DeviceNet Fieldbus Module for the Altivar Process Drive?
Issue:
What is the part number for the DeviceNet Fieldbus Module for the Altivar Process Drive?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
Part number required to order part

Resolution:
Altivar 600/900 Series
Part Number - VW3A3609