브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can I use the USB cable to power the M221 for a program download?
Issue:
Can I use the USB cable to power the M221 for a program download?

Product Line:
M221

Resolution:
Yes, the 5VDC provided by your PC or laptop through the USB cable is enough to power the M221 controller in order to download a SoMachine Basic program to it.
However, you cannot run the controller with only 5VDC.