브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the HMIG3U need a powered USB hub to power the XVGU and HMIZRA1?
Issue:
Do the XVGU and HMIZRA1 USB accessories need powered USB hubs to function with the HMIG3U?

Product Line:
Magelis HMIG3U

Resolution:
The HMIG3U does not need a powered USB hub to power the XVGU and HMIZRA1. Each of the USB ports of the HMIG3U can supply upto 500ma of current. The two devices require 400ma each