브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where can I get the EDS files for DeviceNet for the Altivar Process Drive?
Issue:
DeviceNet EDS file for the Altivar Process Drive.

Product Line:
Altivar Process Drive (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All products of Altivar Process Drive

Cause:
N/A

Resolution:
ATV600
DeviceNET v1.5 - VW3A3609: https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV600_DeviceNet_EDS_V1_5/
DeviceNET v1.8 - VW3A3609: https://www.se.com/ww/en/download/document/DeviceNet_EDS_VW3A3609_V1_8/

ATV900
DeviceNET v1.6 - VW3A3609: https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV900_DeviceNet_V1_6/
DeviceNET v1.8 - VW3A3609: https://www.se.com/ww/en/download/document/DeviceNet_EDS_VW3A3609_V1_8/