브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Example on how to use the real time clock in a Quantum non Unity PLC

Issue
Example of how to use the real-time clock in a Quantum non-Unity PLC

Product Line
Concept, ProWORX 32, ProWORX NxT

Environment
Windows 10

Resolution
No information can be found on how to use the registers for the real-time clock in the Concept application
for a Quantum PLC.

The attached document provides an example on how to use the real-time clock in a Quantum non-Unity PLC.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
984 Real Time clock.pdf [41.54 KB]