브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
How to fix an unexpected shutdown of the Magelis iPC?
An important CPU usage brings about a temperature elevation of the CPU.
When the temperature threshold is reached, in order to safe the material, the operating system shuts down the system.

By default, this temperature threshold is set to 95°C but it is possible to increase it to 105°C.
See the procedure in the attached document.

iPC offer:
- Standard references: HMIBMPxxx, HMIBMUxxx, HMIPSPxxx, HMIPEPxxx, HMIPSOxxx
- Configured references: HMIPCCU2xxx, HMIPCCP2xxx, HMIPCCS2xxx

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
CPU_Shutdown_Temeperature.pdf [310.32 KB]