브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there an Add-on Profile available for ATV320 for Ethernet IP?
Issue:
Looking for a Add-on Profile for ATV320, for Ethernet IP?

Product Line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
There is no dedicated Add-On Profile (AOP) available for the ATV320 series drive.
We only provide the EDS file to integrate the drive inside Rockwell PLCs.