브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the ATV212 preset speed function override PID control?
Issue:
Overriding PID control with ATV212 preset speed function.

Product Line:
Altivar 212 ATV212

Environment:
All models

Cause:
Activation of preset speed needs to override PID control

Resolution:
The preset speed activation does not override PID control.  When activating the logic input for a preset speed, also activate a separate logic input that is assigned to 14 (PID disable) to deactivate PID control.  This way, the preset takes control.