브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What parameter do you change to set up the ATV320 drive to run on a fan or pump application?
Issue:
Set up the ATV320 drive to run on a fan or pump application.

Product Line:
Altivar ATV320

Environment:
All

Cause:
Want to set up the ATV320 for fan and pump applications.

Resolution:
The ATV320 works well on variable torque and constant torque applications.  The default is for common constant torque loads.  A centrifugal pump and fan are variable torque loads.  Set the Motor control type to V/F Quadratic.

Go to Conf -> FULL
Menu drC
Parameter Ctt, set to [V/F Quad.]
(UFq): Variable torque. For pump and fan applications.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
ATV320_programming_manual_EN_NVE41295_01.pdf [2.05 MB]