브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Unity 11.1 and older returns 'STMSDK COM object initialization' error.
Product Line
Unity 11.1 and older

Environment
Windows 10

Resolution
Running older versions of Unity on a multi-core PC could cause the  "Error when initializing programming unit (STMSDK COM object initialization):
Unexpected exception (memory allocation, etc.). error to get returned.

This issue has been fixed in Unity 12.

It is recommended to update to Unity 12 or a version later to resolve the issue.