브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can you run multiple motors with one ATV320 drive?

Article available in these languages: Czech, 일본어

Issue:
Trying to run multiple motors with one ATV320 drive.

Product Line:
ATV320

Environment:
Operating multiple motors simultaneously

Cause:
Documentation

Resolution:
Yes, but you need to size the drive according to the sum of the HP and max current of all the motors and provide separate overload protection for each motor.
All motors will will start/stop at the same time and run at the same speed.