브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Video: Connecting a Potentiometer to the ATV320 Drive
Issue:
Wiring a potentiometer to an ATV320

Product Line:
Altivar 320, ATV320

Cause:
Wiring and installation

Resolution:
Using the +10V source of the drive, hook up to +10, AI1, and COM.
AI1 terminal is middle (wiper) connection for a potentiometer.
+10 is the drive's 10Vdc source.
COM is neutral.