브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Is there a simple example demonstrating sending a ModbusTCP Message?
The attached code (an exported Structured Text Section) will demonstrate sending a TCP/Modbus read register request from a PLC to a modbus device.
The code is extensively commented and can easily be modified to send any supported modbus message. Simply open a Unity project and import the section.
It was created using Unity Pro ver 12.0 and an M580 PLC but should be able to be used with any version of unity and any PLC that supports the
DATA_EXCH fb.

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
send_mbus.zip [2 KB]