브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Using a password containing a combination of special characters can lock the user out of the NOE771xx module.
Issue
Using a password containing a combination of special characters can lock the user out of the NOE771xx module.

Product Line
140NOE77101 and 140NOE77111

Environment
Windows 10

Resolution
If you use a combination of special characters (e.g., ?@, etc.)  as part of the password,the module could lock the user out.

It is recommended not to use a combination of special characters in the password.