브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What can cause High CPU usage on the HMIG5U?
Issue:
What can cause High CPU usage on the HMIG5U?

Product Line:
HMIG5U, HMIG5U2, Magelis iPC

Resolution:
A common cause of high CPU usage on the HMIG5U/HMIG5U2, or Magelis iPC in general, can be attributed to Windows Update running in the background when there is no internet connection. It will constantly try to reach out to the server, even if there is no internet connection. The remedy would be to turn off the Windows Update.