브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
M241 SD card specifications
Issue:
What are the M241 SD card specifications?

Product Line:
M241

Resolution:
You can use any SD card which is an SDSC or SDHC (High Capacity), up to 32 GB maximum memory and FAT32 file system formatted.