브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
What is the current consumption (burden) of IRIG-B port in ION8650 meter?
Product Line
ION8650

Environment
Hardware

Resolution
The input impedance on the IRIG-B port (red to black) is 450 kΩ. So for a 5 V input voltage, the current draw would be around 0.01 mA.