브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Does the BMXPRA0100 comply with security notification SEVD-2017-048-02
Issue
Is the BMXPRA0100 compliant with security notification SEVD-2017-048-02?

Product Line
BMXPRA0100

Environment
Windows 10

Resolution
Is the BMXPRA0100 compliant with security notification SEVD-2017-048-02?

Exec firmware version 2.9 is compliant with SEVD-2017-048-02.
Only PV version 12 and above is compliant.