브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
PowerSCADA Operation Alarms at top of runtime are missing
Issue
When running the PSO runtime, the alarms that are typically shown at the top in red are missing. That area is completely blank.
Overview

Product Line
PowerSCADA Operation 9.0, 8.2, 8.1

Environment
Runtime

Cause
Schneider Electric Core Service Host service is required to show the alarms in the runtime.

Resolution
Start the Schneider Electric Core Service Host service on the PSE server.