브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Where can I get the CanOpen Index Registers for the Altivar Process Drives?
Issue:
CanOpen Index Registers for the Altivar Process Drives.

Product Line:
Altivar Process Drive
(ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drive

Cause:
Needs Registers to Read/Write to the Drive

Resolution:
Use the same document for finding Modbus Registers to find CanOpen Index Registers. Links are provided below.

ATV600
https://www.se.com/ww/en/download/document/EAV64332/

ATV900
https://www.se.com/ww/en/download/document/NHA80944/