브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
IEC or EN60204-1 compatibility for ATV600/630?
IEC 60204-1: is standard for Safety of machinery - Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements. This gives the stop category of safety function.

On ATV630 there is STO function This safety function corresponds to an uncontrolled stop in accordance with stop category 0 of IEC 60204-1.