브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
		
오늘 무엇을 도와드릴까요?
Can a Unity Pro project be opened with an older version of the library function blocks?
Yes, the specific library version is specified when the project is opened.
This option is available when opening an .STA (archived) or an .STU file.

See the attached video for instructions.